~!!???"LIVE~IM"!! Union - Leipzig live im TV und Livestream! Bundesliga heute Live 29. Januar 2025 HQ02

1. FC Union Berlin - RB Leipzig im Live-Stream und TV: Union heute, 01.02.2025 mit Bewährungsprobe gegen die Rasenballer Der Vorhang zur Partie des 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig fällt am heutigen Samstag Abend, 01.02.2025 um 18:30 Uhr. Die Eisernen gegen die Roten Bullen an diesem 20. Spieltag, das bedeutet auch das Aufeinandertreffen von Platz 14 gegen den Fünften der Tabelle der Bundesliga. Das Thermometer zeigt in Berlin heute Temperaturen von bis zu 4°C. Es wird laut Wetterbericht bewölkt. Das Wetter macht also scheinbar mit zum Anstoß. The players know they take risks by going out because today there is social media but all of them were perfect. One of the most intriguing showdowns between team-mates will see Jorginho go up against fellow Chelsea midfielder N'Golo Kante. It is why he made a detour to USA before even setting foot on Polish soil. That first meeting was close to four hours, Sousa tells Sky Sports. With two winners in the last month and over and given away in prizes, could you be the next player to land the quarter of a million pounds? Again, though, Maggiore felt compelled to make a big call; to do right by himself. Doing so certainly did not hinder his development; if anything, it helped. Some people will think I’m stupid for saying that, but we have that belief and confidence that we can win it. Not many people on the outside will think that but I’m sure everyone in this dressing room – the players, the staff and the management – all have that same belief that we can. Rashford, however, insists there are no truth to those rumours and that he is focused on improving his own game.

""~!!???"LIVE~IM"!! Union - Leipzig live im TV und Livestream! Bundesliga heute Live 29. Januar 2025 HQ02

""~!!???"LIVE~IM"!! Union - Leipzig live im TV und Livestream! Bundesliga heute Live 29. Januar 2025 HQ02

| 1h 29m 29s | Video has closed captioning.

1. FC Union Berlin - RB Leipzig im Live-Stream und TV: Union heute, 01.02.2025 mit Bewährungsprobe gegen die Rasenballer Der Vorhang zur Partie des 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig fällt am heutigen Samstag Abend, 01.02.2025 um 18:30 Uhr. Die Eisernen gegen die Roten Bullen an diesem 20. Spieltag, das bedeutet auch das Aufeinandertreffen von Platz 14 gegen den Fünften der Tabelle der Bundesliga. Das Thermometer zeigt in Berlin heute Temperaturen von bis zu 4°C. Es wird laut Wetterbericht bewölkt. Das Wetter macht also scheinbar mit zum Anstoß.

Aired: 30 March 2025